Besuchen Sie uns auf unserem Stand in Nürnberg und überzeugen Sie sich von unseren ressourcenschonenden, branchenübergreifenden Antriebslösungen für die Automatisierung.
Seit 1965 haben unsere Kunden aus über 100 Branchen die Möglichkeit, komplette Antriebslösungen aus einer Hand zu nutzen.
Der umfangreiche modulare NORD-Produktbaukasten bietet optimal aufeinander abgestimmte Systeme aus Getrieben, Elektromotoren und Antriebselektronik und löst dank skalierbarer Funktionen jede Antriebsaufgabe.
Die voranschreitende Digitalisierung, Automatisierung und Dezentralisierung der Industrie macht die Funktionale Sicherheit zu einem unverzichtbaren Aspekt der Antriebslösungen von NORD. Unsere dezentralen Frequenzumrichter NORDAC ON und die jüngste Variante des NORDAC LINK haben daher ein umfassendes Sicherheitsupgrade erhalten: Neben STO und SS1 sind auch die Safe-Motion-Funktionen SLS, SMS oder SSM für eine sicherheitsgerichtete Überwachung der Drehbewegung integriert. Für den Betrieb von Anlagen und Maschinen bedeutet das: sicherer Stopp und schnelles Wiederanfahren.
Die Varianten lassen sich via PROFIsafe oder FSOE in eine sicherheitsgerichtete Applikation in einem bestehenden Industrial-Ethernet-Verbund integrieren. Der gewünschte Industrial-Ethernet-Dialekt wird einfach bei der Inbetriebnahme parametriert. Auch ein Stand-alone-Einsatz ist möglich, beispielsweise für eine Ein-Achs-Maschine. In diesem Fall können die sicherheitsgerichteten digitalen Eingänge der Umrichter auch für die Einbindung sicherheitsgerichteter Peripherie-Komponenten genutzt werden. Damit lassen sich unter anderem Not-Halt-Taster, Schutztürschalter, Lichtschranken direkt anschließen – ganz ohne zusätzliche Hardware, Installation und Verkabelung.
Das neue Sicherheitsprofil im Überblick:
Mit seiner Oberflächenveredelung NXD tupH® macht NORD Oberflächen von Antrieben mit Aluminiumgehäusen besonders korrosionsbeständig. Die NXD tupH-Veredelung besteht aus einer Grundschicht, die obere Schicht des Aluminiumkörpers wird dabei in eine korrosionsbeständige Schicht umgewandelt. Durch die Kombination mit einem Sealer wird eine extreme Widerstandsfähigkeit mit besserer Härte im Vergleich zu einer unbehandelten Aluminiumlegierung erreicht.
Aufgrund dieser Verarbeitung kommt es nicht zu einem Abblättern oder korrosiver Unterwanderung, sodass die Schutzwirkung selbst bei kleinen, mechanischen Beschädigungen intakt bleibt. Somit bietet die Oberflächenveredelung große Vorteile beim Einsatz in hygienekritischen Bereichen in der Lebensmittel-, Getränke- oder Verpackungsindustrie sowie in der Pharma- und Chemieindustrie. NXD tupH®-Oberflächen sind PFAS-frei und lebensmittelkonform gemäß FDA, der EU-Verordnung 1935/2004 sowie den Bestimmungen der Schweiz und der MERCOSUR-Staaten.
Das Sortiment an Synchron- und Asynchronmotoren von NORD entspricht internationalen Energierichtlinien und Zertifizierungen – von der Standardklasse IE1 bis hin zur Effizienzklasse IE5+. Sie sind für den effizienten und sicheren Betrieb unter rauen Bedingungen ausgelegt, bei denen extrem schwere Lasten bewegt werden müssen oder bei denen Staub- oder Gasexplosionsgefahr besteht.
Elektromotoren von NORD werden im eigenen Haus gefertigt und in alle wichtigen Märkte weltweit geliefert. Dies gewährleistet ein hohes Maß an Unabhängigkeit von externen Lieferanten und bietet unseren Kunden den entscheidenden Vorteil kurzer, zuverlässiger Lieferzeiten.
NORD-Motoren lassen sich zudem in hohem Maße individuell anpassen. Zu den verfügbaren Optionen gehören unter anderem:
NORD DRIVESYSTEMS nutzt für die Entwicklung seiner Komponenten und Antriebslösungen datenbasierte Simulationen. Auf diesem Know-how setzt der Systemanbieter nun auf, um seine Kunden auch in der Planungsphase mit einem digitalen Service zu mehr Effizienz und Verfügbarkeit seiner Antriebssysteme zu verhelfen: Mit digitalen Zwillingen seiner Antriebe ermöglicht NORD die virtuelle Inbetriebnahme.
Über das Kundenportal myNORD lassen sich künftig individuell konfigurierte Antriebssysteme als Simulationsmodell anfordern. Konstrukteure können damit schon in der Planungsphase prüfen, ob das Antriebskonzept zur Anlage passt. Die virtuelle Inbetriebnahme verkürzt die Projektzeit spürbar – selbst bei komplexen Systemen. Durch die virtuelle Inbetriebnahme werden Fehler vermieden, Risiken minimiert und die Time-to-Market erheblich verkürzt.
Eine neue Nutzer-Führung im myNORD Shop erleichtert es Kunden jetzt, passende Teile zu finden, zu konfigurieren und zu bestellen.
Getriebe, Motoren, Frequenzumrichter und viele weitere Produkte von NORD sind damit rund um die Uhr direkt bestellbar. Ein Klick genügt, und der Kunde sieht, ob die gewünschte Komponente ab Lager verfügbar ist. Zudem erhält er Informationen über die Preise und die voraussichtliche Lieferzeit. Bei Bestellungen vor 12 Uhr ist der Versand oft noch am selben Tag möglich.
Alle Informationen zu Bestellungen, Auftragsstati und Lieferungen stehen zentral über das Portal myNORD zur Verfügung.